This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:VSS &VSSA地面平面&REFCLK。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653522/xio2001-vss-vssa-ground-plane-refclk

部件号:XIO2001

您好,

  1. 我们是否应该为VSS 和VSSA实施单独的地面岛屿,然后将这两个岛屿连接到系统地?
  2. 我们是否应该将REFCLK差分对轨迹长度与TX/RX轨迹长度相匹配?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,

    1.是的,应将两者连接至系统接地。
    2.不需要,您只需验证CLK至CLKOUT6的PCB迹线应略长于最长的CLKOUTx PCB迹线。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    目前的设计没有独立的地面岛,直接连接到系统接地。 可能的问题是什么?

    谢谢。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,

    很抱歉,如果我的评论不清楚,我的意思是您可以将两者连接到系统接地,它们不需要为每个接地都单独安装一个岛。

    此致,
    Roberto