This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913Q和放大器;DS90UB914Q时钟源频率在BIST模式下不匹配

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653731/ds90ub913a-q1-ds90ub913q-ds90ub914q-clock-source-frequency-doesn-t-match-in-bist-mode

部件号:DS90UB913A-Q1

大家好,

如下所示,在BIST模式下,当在914 0x24[2:1]=00中选择时钟源时,映射到913 0x14[2:1]=00的时钟源频率不匹配。 我想知道发生了什么。 谢谢!

最佳,

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    您所附的表9反映了913正常运行时的时钟选项。

    在BIST模式下,时钟模式只能从914面选择,表10是在BIST模式下参考的正确表。

    此致,

    查利蔡