This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:ONET4201LD

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1141L, ONET1191V, ONET8501V, ONET4201LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653322/onet4201ld-onet4201ld

部件号:ONET4201LD
线程中讨论的其他部件:ONET1141LONET1151LONET1151MONET1191VONET8501VONET1101L

大家好,

我 正在为我拥有的激光+内置PD寻找激光驱动器。

我有4种激光:

1-30mW/高达100ma

1-15mW/高达80mA

1-300uW/高达30ma

需要实施APC控制和安全机制。

请提供建议。

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiomi,您好!

    我们正在对此进行调查,并将在接下来的几天内回复您。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    感谢您对TI激光驱动器的关注。 我们提供各种激光驱动器,具体取决于数据速率/激光类型,所有应用APC和安全机制。

    下面是其中的一些信息,请查看TI.com上的信息,并告诉我们什么最适合您的申请:

    ONET1141L:EML 11.3G,高达145mA
    ONET1151L:DML 11.3G,高达100mA
    ONET1151M:MZ 11.3G
    ONET1191V:VCSEL 11.3G,高达20mA
    ONET8501V:VCSEL 11.3G,高达20mA
    ONET1101L:DML 11.3G,高达100mA
    ONET4201LD:DML 4.25G,高达100mA
    ONET4111LD:DML 4.25G,高达100mA
    Onet 4291VA:VCSEL 4.25G,高达12mA

    谢谢
    David