This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:如何测试ds100df410的PRBS环回。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653239/ds100df410-how-to-make-a-test-about-prbs-loopback-for-ds100df410

部件号:DS100DF410
主题中讨论的其他部件: DS125DF1610

  您好!我想测试PRBS环回.DS100df410部件不在乎主机的PRBS.主机也不在乎DS100df410的PRBS.我只想让ds100df410将PRBS 9or31从TX单独发送到RX,并让 ds100df410的RX检查.。我想知道是否有位 从TX到RX出错。 请参阅随附的图片以了解详细信息.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    要使用DS100DF410的PRBS生成器功能,您需要锁定到与发送DS100DF410生成器输出的速率相等的传入数据速率。 例如,如果您希望从DS100DF410 Tx通道之一发送10GbE PRBS-31,则需要同一信道的Rx以锁定来自主机的10.3125 Gbps信号。 一旦DS100DF410 VCO锁定到此速率,DS100DF410的PRBS31将以相同的速率(10.3125 Gbps)输出。

    遗憾的是,与DS125DF1610不同,DS100DF410没有PRBS位错误检查器。 如果可能的话,我建议通过启用主机Rx来识别和检查环回信道的DS100DF410 Tx之后的PRBS31位错误来检查信号完整性。

    谢谢!

    Michael