This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:1920x1080p30的1080的模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653503/ds90ub953-q1-the-pattern-gen-for-1920x1080p30

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

请参阅数据表第25页。除了1920x1080p30,1080,是否有类似的示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chentsu:

    以下是1920x1080p30 RGB8881080 RGB888色条图案生成器的脚本:

    #启用pat gen
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB0,0x00)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x01)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x01)#enable模式发生器

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x02)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x33)#8色条,块大小为5

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x03)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x24)#CSI数据标识符(0x24 = RGB888,0x2C = RAW12,0x2B = RAW10)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x04)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x16)#line size (15:8)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x05)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x80)#line size (7:0)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x06)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x02)#bar size (15:8)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x07)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0xd0)#bar size (7:0)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x08)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x04)#active lines per frame (15:8)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x09)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x38)#active lines per frame (7:0)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x0a)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x04)#每帧的总行数(15:8)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x0B)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x65)#每帧的总行数(7:0)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x0c)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x0B)#line period (15:8)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x0d)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x93)#line period (7:0)

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x0E)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x21)#垂直后门廊

    Board.WriteI2C (Alias953,0xB1,0x0F)
    Board.WriteI2C (Alias953,0xB2,0x0a)#垂直前门廊


    此致,
    Cera