This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:最大数据速率支持

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653833/am26lv31-maximum-data-rate-support

部件号:AM26LV31

您好,

我们在设计中使用AM26LV31IDR。 设备在输出(RS 422侧)时支持的最大数据速率(以Mbps为单位)是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suhan,

    数据表中的交换特性使用32 MHz方波模式,因此数据速率为64 Mbps时,可以预期类似的性能。 (在这种速率下,交替出现0和1的最快交换数据模式相当于32 MHz方波。)

    最大