This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:VSWR电缆申请

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653497/ds90ub953-q1-the-vswr-request-for-cable

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

以下是一些问题:

1.是否有关于FFPLink电缆的VSWR要求的数据?

2.最高数据速率为4.16GHz,因此我们需要的电缆带宽为4.16GHz/2=2.08GHz?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chentsu:

    1.我们建议回波损耗(S11)优于-10dB。 因此VSWR应该优于1.92。

    2.是的,电缆的BW应高于Nyquist频率或4.16Gbps/2。

    此致,

    Cera