This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B的Vil

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653439/tca9617b-vil-of-tca9617b

部件号:TCA9617B
主题中讨论的其他部件: TCA9517A

大家好,

我发现数据表中TCA9617B的最大电压为0.4V?  什么是0.3 VCCB / 0.3 VCCA?   

我的客户 将TCA9617B B 端口输出连接到另一个TCA9617B设备 B端口 作为输入。   B端口至B端口。  但B端口的音量为0.54V, 在VCCB=3.3V时,B端口的最大VIL是多少?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Lilian,

    TCA9617B B B B侧的VOL具有大多数缓冲器所具有的电压偏移。 这意味着,如果A拉低,B侧将约为0.53V (这是B侧的低电压)。 B侧VIL的最大值为0.4V,这意味着为了将低电压传播到A侧,您需要B侧的主/从设备在0.4V以下拉动。 这意味着一个设备的一面看不到另一个设备的一面过低。

    根据上述信息,您不能将B侧放置到B侧。 数据表第9页的概述部分也提到了这一点:

    典型应用部分10.2 3显示了在A连接到B的串联中使用的设备的示例,您可以将其用作参考。

    请问您的系统的电压和频率是多少? 特别是选择TCA9617B的原因。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:

    有两块板,每个板上都有TCA9617B,问题是B侧到B侧连接。
    我们是否有任何推荐的设备可用作缓冲区,如B端用于缓冲B端?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Lilian,

    客户不能倒转侧面的原因是什么?(B侧的电压是否高于A侧? 或者,他们是否已经开发了主板,但现在需要P2P解决方案?)

    "我们是否有任何推荐的设备可用作缓冲区,如B端用于缓冲B端?"

    我需要更多信息才能提出建议。 信息,例如A侧和B侧的电压以及频率。 如果您可以提供当前设置的方框图或示意图,我可以提供更多帮助。

    我们通常推荐的缓冲区是TCA9517A和TCA980x。 两者均支持高达400kHz的频率,但建议将TCA980x系列用于3.6V和使用中,并且容积更低。 TCA9517A允许VccB低于VccA和viceversa,因此您可以像在您的情况下一样交换方向。

    谢谢!

    -Bobby