This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:为什么将温度下限指定为-10C?

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653687/tps65982-why-is-the-lower-temp-limit-specified-as--10c

部件号:TPS6.5982万
主题 :TPS6.5981万中讨论的其它部件

此系列零件仅指定为-10C是否有特定的原因?  

在较低温度下,什么会先'断裂'?  

这些部件是否适合于-15C或-20C?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Indulis,

    欢迎使用E2E!
    TPS6.5982万是根据个人电子产品制造商定义的要求设计的。 -10至85C的工作范围对于个人电子开发人员来说一般是可以接受的。 您的应用是否需要较低的工作温度? 如果是这种情况,您可以查看TPS6.5981万。 TPS6.5981万采用8x8 QFN封装,经过-40至85C的认证,适用于工业应用。

    谢谢!
    Eric