This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:SFD正时调整?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653661/dp83867e-sfd-timing-adjustment

部件号:DP8.3867万E

DP8.3867万E器件的数据表在第8.3 章节中说明:“脉冲的精确定时可通过寄存器进行调整。 相位值的每个增量都是一个8-ns的步长。" 我找不到允许更改脉冲时间的"寄存器"。 我想这意味着,实际的TX_SFD到RX_SFD定时需要校正,可以从寄存器中读取,如8.3 .2.1 中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roel,

    是的,TX_SFD和RX_SFD定时脉冲需要校正,如SFD.2.1 中所述,这些8.3 脉冲将按所述的8ns步长延迟。

    MAC中的软件应从FIFO偏移寄存器接收延迟,并将其应用于SFD计时。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rob!