This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:BIST功能问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653416/ds90ub927q-q1-the-bist-function-problem

部件号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB927Q

   我们使用DU90UB927Q 向 DU90UB924Q提供FPD链路III信号 ,  DU90UB924Q的锁和通过 率很高 。   DU90UB924Q没有任何问题,所以我们认为   DU90UB927Q 工作异常。  然后我使用 了BIST功能,他的图示如下(在DS90UB927Q数据表第17页)

 但这个功能不起作用,谁能帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    首先,924上的锁定和通过值较高,这表示927/924链路已锁定。 我很困惑为什么你认为927工作不正常。

    其次,您能否在执行BIST时解释详细问题?

    执行BIST时,您应将924上的寄存器0x24设置为0x01 (BIST通过寄存器配置,使用内部33MHz时钟进行BIST,启用BIST)。 根据需要执行BIST,并通过将Reg 0x24设置为0x00禁用BIST。 并通过读取924上的0x24来检查正向通道错误,并通过读取0x1C (位2)来检查CRC错误。

    此致,
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

     924的信号锁和传频较高,但LCD模块仍然无法播放画面,我已经检查了我的设计,附件是 DS90UB927Q-Q1的原理图。请帮我检查一下。我是否需要初始化927?  


      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的各位:
    我已经解决了这个问题,感谢您的帮助。