This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:是否可以同时使用3.3V和1.8V?

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653447/tca9548a-can-use-3-3v-and-1-8v-at-same-time

部件号:TCA9548A

尊敬的团队:

我是否可以同时在不同的I2C总线上拉两个不同的电压?

例如,在SC0上使用3.3V,在SC1上使用1.8V。

我们可以使用2.5V的Vcc还是1.8V的Vcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨Seasat,

    我们的I2C开关确实支持此电压转换功能,但是必须使用正确的Vcc,否则I2C开关在启用通道时不会隔离电压。 唯一的要求是Vcc的电压要低到足以支持这一点,因为Vcc电压是我们FET的栅极参考电压。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    如果FET已启用,且漏极/源(SDAchx/SCLchx)低于栅极电压- Vth,则FET可能会在不应进行导电时开始导电。

    例如 假设主SDA/SCL总线被拉至3.3V,并且启用了Ch1,使用1.8V的上拉电压。 假设I2C开关的Vcc也是3.3V,Vth也是0.7V。 这意味着在启用Ch1的情况下,其电压低于2.6V (Vcc-0.7V),因此漏极至源阻抗现在低于理想值(理想情况下应为无限)。 这将在两个不同的上拉值之间形成一个电阻分压器,如果这两个电阻器的值相同,则两条SCL/SDA线路上的电压很可能是这两个上拉值的中点。 这是线路空闲时的电压。

    以上是模拟,因为从图片中可以更容易理解。

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    这意味着应该为该设备正确选择Vcc。 要确定正确的值,您可以使用第22页上的图14。 只需计算出您信道上的最低上拉值(包括主SDA/SCL)。 在您的情况下,通道1的电压似乎为1.8V。 我们现在将此称为passfet电压,表示为Vpass。

    您现在可以看到,允许1.8V工作的最大值是3V的Vcc。 为了留下误差的余量,我选择2.5V。 1.8V也可以工作,但会减慢下降时间并稍微增加传播延迟(尽管我怀疑它会影响信号完整性)。

    最后是一个模拟,以查看电压转换工作情况。 (我将FET的Vth更改为1.2V,因为它在图中看起来是这样的)

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    总之,所有通道和主SDA/SCL可以是不同的电压,但只要Vcc在数据表图14定义的接受范围内。 在您的情况下,您选择的值将生效。

    我希望这一点很清楚,

    -Bobby

    编辑:

    请注意,主通道上的上拉电压需要满足Vcc的最小VIH,才能使设备正常工作。 当主通道上的上拉电压较低并且使用了较高的Vcc时,您可能需要仔细检查此情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Bobby

    非常感谢。