This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:关于爆震传感器的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653407/tpic8101-question-about-knock-sensor

部件号:TPIC8101

您好,

我想使用TPIC8101,一个爆震传感器。

在下面的方框图中,Xin输入信号是从外部微处理器接收的,
1.我想知道在使用OSC或XTAL输入进行设计时该怎么做。
2.实施微处理器接口时,应向TPIC8101发送什么信号?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    您应该能够使用振荡器/xtal,而不是直接从微处理器提供XIN/XOUT。 建议的配置将显示在振荡器的数据表中。

    以前,我知道此部件已用于20欧姆ESR/30pF和80欧姆/20pF晶体。 如果使用高得多的ESR晶体,可能会出现问题。

    至少需要连接到MCU的以下信号:CS,SCLK,SDI,SDO,INT/HOLD。 如果通过SPI读取TPIC8101输出,则不需要输出。

    谢谢!

    -Clancy