This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时间触发的以太网

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653552/time-triggered-ethernet

主题中讨论的其他部件:AMIC110

您好!

我想在机器人项目中使用时间触发以太网(SAE AS6802)。 虽然有很多很好的理论信息(例如 https://www.irit.fr/torrents/seminars/files/Chaudron_2013-06-28.pdf),但我似乎找不到嵌入式系统中实施的任何示例。

是否有任何人有实施此网络技术的经验? 是否有支持TI MCU的驱动程序? 是否有任何TI MCU具有带集成虚拟链接的TTE数据链路层?

我很乐意听取任何对此有实际经验的人的意见,欢迎提供任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Siden:

    TTEthernet通常需要集成到交换机/微控制器中的特殊IP。 没有TI MCU在它们中有这种特殊的IP。 而TI则专注于工业现场总线,以实现TTEthernet提供的确定性。

    如果您希望将TI MCU用于确定性网络,我建议您查看专为多种工业协议而设计的AMIC110。

    此致,