This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:DS90LT012A接收器先关闭时DS10BR150熔断

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012A, DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653587/ds10br150-ds10br150-blown-when-ds90lt012a-receiver-is-powered-off-first

部件号:DS10BR150
主题中讨论的其他部件:DS90LT012A,

您好,

我有一个DS10BR150 (输出)连接(点对点)到DS90LT012A接收器。 如果在DS10BR150仍然通电时先关闭接收器电源,则DS10BR150每次都会熔断。 基于数据表,DS90LT具有高阻抗输入,应能保护输出。 有人会不会对这种情况发生的原因有任何见解? 两者均以3.3V的电压工作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可能存在接地参考差。  如果将输入拉至本地接地下方,则存在低阻抗路径。

    此致,

    李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Lee,"确认了-我必须仔细研究我的设计。 “非常感谢。