This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:尺寸较小的解决方案

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TCA9543A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653599/tca9546a-solutions-with-smaller-size

部件号:TCA9546A
主题中讨论的其他部件: TCA9543APCA9306

您好,

我的客户现在正在其项目中使用TCA9546A。 但是,他们抱怨说,尺寸太大。

由于它们只需要两个信道,我发现TCA9543A是一种替代方案,但发现其大小与TCA9546A相同。

我们是否有其他尺寸更小的解决方案?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Roy,

    不幸的是,TCA9546A是我们仅有的两个通道交换机4.40 mm 22.0 mm^2)....

    另一种解决方案是使用带有使能引脚的电压电平转换器,其中一次最多只能启用一个(在地址冲突的情况下)。 如果您认为这种方法可行,您可以尝试PCA9306,它的X2SON封装为1.4SON,它的1.00 mm = 1.4 mm^2。 2.8 mm^2让您可以节省7.86 的表面面积,但您仍需要考虑无源。 以1000个单位的价格购买两个TCA9543A的成本大致相同。

    谢谢!
    -Bobby