This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15MB200:DS15MB200TSQ输入最大电流和安培;电压

Guru**** 2858520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653397/ds15mb200-ds15mb200tsq-input-max-current-voltage

部件号:DS15MB200

大家好,

对于DS15MB200TSQ部件,要求澄清电气特性下输入钳位电压的数据表规范。 这是否意味着输入引脚可以低于GND 1.5伏(最大值),此时电流应限制为18mA?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在应用中,建议 将输入电压保持在0V和VDD之间。  输入夹钳测试旨在确保存在内部ESD保护,并且封装引脚正确连接到设备。  我不建议将设备偏置为允许输入看到-1.5V。

    在"绝对最大额定值"部分,输入电压限制为-0.3V。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Lee,如果输入电压 进入VDD+VD+GND-VD-VDROP 0.3 或0.3 ,那么通过输入引脚钳位二极管的电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在-0.3V或VDD+0.3V时,仍会有很小的(微安)电流。 高于0.6V时,电流将开始增加到毫安范围。