This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:无法识别USB集线器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653614/tusb8041-usb-hub-not-recognized

部件号:TUSB8041

您好,

连接到PC时无法识别TUSB8041 USB集线器。

外部EEPROM未填充且配置如上。

 

SDA         -引脚37 -上拉  - 2.0V

SCL         -引脚38 -上拉  - 2.0V

SMBUS #    -引脚39 -上拉  - 3.3V

 

FULLPWRMGMT -引脚40 -下拉- 0.0V

PWRCTL_POL -引脚41 -下拉- 0.0V

联动    -引脚42 -下拉- 0.0V

 

AUTOEN#    -引脚45 -上拉  - 3.3V

测试      -针脚49 -下拉- 0.0V

 

引脚48 (VBUS电压)          - 499mv

引脚62 (时钟频率)      - 12 MHz

引脚50 (重置论文)    —10ms

 

谢谢

Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadeesh,您好!

    TUSB8041的时钟输入应为24 MHz。

    此致,

    JMMN