This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC输入引脚保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, TPD1E1B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653241/adc-input-pin-protection

主题中讨论的其他部件:TVS0500TPD1E1B04

大家好,我的许多客户都在使用TVS二极管将C2000 MCU的ADC引脚限制在0-3.3V范围内。 我知道我们为通信接口(例如485,CAN)提供电路保护。 但我不确定我们是否有任何合适且具有成本竞争力的器件来提供像MCU的ADC引脚这样的保护。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍华德-

    您的客户是否正在使用TVS二极管进行ESD保护,浪涌保护或直流过压保护? 如果是ESD,我们有许多解决方案,如TPD1E1B04,应该可以正常工作。 如果需要浪涌保护或某些直流过压保护,TVS0500可在线路上提供保护。 如果您可以提供有关测试要求的更多详细信息,我很乐意推荐一个更具体的部分。

    谢谢!

    Alec