This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D-Q1:查找支持128字节传输/接收FIFO的设备

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653596/tl16c752d-q1-looking-for-a-device-supporting-128-byte-transmit-receive-fifo

部件号:TL16C752D-Q1

您好,

作为标题,我正在寻找 支持128字节传输/接收FIFO的设备。

我们是否有合适的选择? 双通道或四通道均应工作。

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    不能,不幸的是,我们当前的UART设备的最大FIFO深度为64字节。

    最大