This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:可以使用I2C来切换DP和HDMI模式吗?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653320/sn75dp130-can-use-i2c-to-switch-dp-and-hdmi-mode

部件号:SN75DP130

大家好,

我们不使用DP连接器连接CAD_SNK针脚,因此,如果我们将DP插入HDMI转换器,它将不会点亮HDMI面板。

我们可以使用I2C来切换DP和HDMI模式吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    不幸的是,这是不可能的。 要在DP++应用程序中在DP和TMDS模式之间切换,必须使用此终端。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Francisco:

    感谢您的评论。
    我们发现了一个奇怪的症状。 如果我们先插入DP电缆,然后拔下DP并更改为HDMI转换器,它可以成功显示HDMI面板。
    如果CAD_SNK引脚浮动,是否可能? 为什么第一个DP电缆插件会影响最终模式设置?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel

    我们建议使用外部1M下拉电阻器,此引脚不具有故障保护。 DP电缆是否已插入输入或输出? 您有哪种来源? 您能否分享有关您的申请的更多详细信息?

    此致
    弗朗西斯科