This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173:RS-422接收器故障

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653576/sn65lbc173-failure-of-rs-422-receiver

部件号:SN65LBC173

我在设计中使用SN65LBC173接收来自RS-422发射器的数据,该发射器与2 m 相分离。 在我们的连接中,发射器和接收器的接地也连接在一起。

在测试过程中,发现RS-422接收器停止工作。 您能否告诉我们SN65LBC173在运行时可能突然出现故障的可能原因。

此致,

Sk Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好S.K.,

    当设备停止工作时,它们是否出现永久性损坏? 或者,系统是否可以在一段时间后,在关闭电源后重启等情况下恢复正常操作?

    如果设备损坏,大多数情况下是由于电气过压造成的-例如,对额定绝对最大范围之外的电压短路,瞬时过压应力(如静电放电(ESD)事件等)。系统中是否可能发生类似情况? 或者,是否存在与故障相关的任何其他操作条件(例如极端温度,机械应力/振动等)?

    最大