This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 中断控制器-需要

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653350/interrupt-controller---needed

主题中讨论的其他部件:AM3358

您好,

我正在寻找一个中断控制器,它可以接受多个中断,维护中断表,然后生成一个到外部主机控制器的中断输出。 然后,外部主机控制器将通过I2C读取中断控制器,了解中断源并相应地为例程提供服务。 由于外部主机控制器的输入中断数量不多,我正在寻找专用的中断控制器。 在查看TI网站时,我找不到任何此类合适的中断控制器。 您能否推荐合适的中断控制器?

此致,

Vikas Chandra Rao。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vikas:

    我进行了搜索,但找不到TI设计的单独中断控制器芯片。

    所有TI中断控制器都集成在TI SoC中。

    例如,AM3358 SoC具有两个中断控制器,一个(最多128个中断请求)集成在Cortex-A8 MPU子系统内,第二个用于处理PRU-ICSS的系统输入事件。 有关详细信息,请参阅AM3358文档(数据表,TRM)。

    另一个TI SoC还具有用于DSP事件和Cortex-M3/M4事件的中断控制器。

    此致,
    Pavel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Pavel的确认。

    此致,

    Vikas Chandra Rao。