This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:规格问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD401, ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653583/esd122-spec-question

部件号:ESD122
主题中讨论的其他部件:ESD401

您好,先生  

我看到ESD401的Rdyn值比ESD122的0.5欧姆小0.7欧姆  

但是ESD401的气瓶盖和触点放电值优于ESD122

请告诉我详细信息。

正如我所知,低Rdyn值具有更好的接触或空气瓶盖值,我有什么不理解的地方吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    感谢您与我们联系。
    ESD401 Rdyn为0.7欧姆,ESD122 Rdyn为0.5欧姆。
    Rdyn与夹持电压有关,夹持电压是一种保护性能的衡量标准。 较低的Rdyn通常意味着较低的钳位电压,这意味着更好地保护ESD二极管后面的系统电路。

    IEC 6.1万-4-2接触/空气间隙额定值实际上是完全不同的,因为它测量ESD二极管可以承受的电压,而不是为二极管后面的系统电路提供的保护。

    我在这里附上了两个简短的博客来解释这些概念。

    e2e.ti.com/.../esd-fundamentals-part-2-iec-6.1万-4-2-rating
    e2e.ti.com/.../esd-fundamentals-part-3-clamping-voltage