This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601EVM:评估板原理图"RX1"连接到"TX-"和"RX1N"连接到"TX+"

Guru**** 2844720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653487/sn75lvcp601evm-eval-board-schematics-rx1p-connected-to-tx--and-rx1n-connected-to-tx

部件号:SN75LVCP601EVM
主题中讨论的其它部件:SN75LVCP601

您好,

查看LVCP601评估模块数据表的第5页 - http://www.ti.com/lit/ug/sllu211/sllu211.pdf -我感到非常困惑。

根据原理图,SATA转接驱动器引脚RX1P连接至SATA公接头引脚TX-。  

这是一个错误还是"P"信号确实要连接到SN75LVCP601示意图中的"-"和"N"信号到"+"?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eirik:

    输入和输出信号已交换,以改进EVM路由。  这会导致双反转,因此系统接收到整体正确的极性。  SN75LVCP601本身不会逐字节查看协议信息,因此不会受到反向数据的影响。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我现在明白了。 感谢您的支持!