This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:/TUSB320LA VBUS_DET

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653342/hd3ss3220-tusb320la-vbus_det

部件号:HD3SS3220

HD3SS3220和 TUSB320LA的数据表建议将VBUS_DET信号拉至900K。 这是一个非常独特的部分。 910K 1 % 1/16W 0402不能使用是否有任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    VBUS_DET信号的推荐外部电阻器如下所示:
    最小值=855k典型值=887k最大值=920k
    因此,910K 1 % 的值符合VBUS_DET的要求

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Omar Moran:

    谢谢,我在数据表中错过了它!  

    此致

    Shmuel