This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:散热垫板的推荐使用方法-连接至GND或保持浮动

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653267/dp83848k-recommendation-for-thermal-pad---connect-to-gnd-or-leave-floating

部件号:DP8.3848万K

您好,

如标题所示,我应该如何使用DP8.3848万K散热垫板? 我知道它用于散热,数据表建议添加几个导通孔以增强热性能。 但是,我没有看到任何关于电气连接的信息。 建议将散热垫连接至GND还是保持未连接?

此致,

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mehmet:

    散热垫应通过电气方式连接到接地平面。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    感谢您的回复。

    此致,

    Mehmet