This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:默认配置为USB 3.0 集线器,带独立电池充电

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653101/tusb8041a-default-configuration-as-usb-3-0-hub-with-independent-battery-charging

部件号:TUSB8041A
主题: TPS2561中讨论的其他部件

您好,

我在下面的论坛链接上读到,TUSB8041A将作为 “3.0 A Hub”使用其默认值,无需通过OTP或I2C进行任何额外配置。  

 http://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/564846/2073029?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:62490</s>56.4846万 207.3029万6.249万  

在默认配置下,它是否还为每个端口提供单独的电源支持(完全电源管理)? 在数据表的示例应用(章节9.2)中,它将器件配置为支持单个电源(非联动电源),每个端口的电源由TI TPS2561监控,每个端口允许高达2.2A的功率。  

设备必须处于自动模式(引脚45 = 0)才能在未插入上游设备的情况下为端口设备充电吗? 我相信从数据表中可以理解这一点。 它指出当"自动模式被禁用时,仅支持电池充电DCP和CDP模式。"  DCP和CDP意味着充电可以在没有上游设备的情况下完成正确吗?  

谢谢!

Erik   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erik,

    自动代码的设置仅影响上行端口断开时集线器支持的充电模式。 如果禁用了自动代码,则当集线器的上行端口断开时,仅支持DCP。 如果启用了自动码,则在集线器的上行端口断开连接时,将支持其他充电模式。

    请注意,连接集线器的上行端口时,CDP模式是支持的充电模式,而不管自动码的设置如何。

    此外,要在端口上启用充电模式,必须在重置电源时将相关PWRCTLxBATENx拉高。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢JMMN。  

    最佳

    Erik