This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:CLK_OUT

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653315/ds90ub953-q1-clk_out

部件号:DS90UB953-Q1

您好,先生  

我按照下面的值设置CLK_OUT DS90UB953,但结果是48MHz,您能帮您确认一下吗?

计算器结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kai,

    这似乎是博客文章中的打字错误,其中HS_CLK_DIV应为2,而不是1。 很抱歉混淆了。

    有关备用示例,请参阅953数据表的7.4 .1.3 部分。

    此致,
    佐伊