This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561A:TPS2561有何区别?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2561A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653164/tps2561a-what-s-the-difference-between-tps2561

部件号:TPS2561A
主题中讨论的其他部件:TPS2561

大家好,

请帮助您了解TPS2561和TPS2561"A"之间的区别是什么?

我是否应该向我的客户推荐TPS2561A,因为它比TPS2561更新?

谢谢

此致,

Allen Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:

    “A”版是特别定义产品,客户更关心苹果2.1 A电流精度。
    如果客户没有此要求,您可以向他们推广tps2561。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    数据表中是否显示了2.1a电流限制的准确度?
    我搜索数据表1 (通用RILIM电阻器选择),它与TPS2561相同。
    谢谢。

    Allen Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:
    数据表tps2561A第3页中显示了2.1a电流限制精度。
    此参数精度包括R限制电阻变化范围24.3K,+/- 1 %