This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF388:DS90CF388输出时钟的芯片具有两个频率

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666801/ds90cf388-the-chip-of-ds90cf388-output-clock-has-two-frequencies

部件号:DS90CF388

您好,TI团队

此芯片的输出时钟显示PCBA上两个频率点的高斯分布,但平均值与输入时钟相同,视频正常显示。 因此,我怀疑这种现象是否是芯片固有的现象,所以我单独测试芯片DS90CF388。空PCB上的芯片焊接只提供电源,输入时钟和输入时钟匹配电阻,所有电源都带有直流电压源。 FPGA LVDS功能生成的输入时钟,时钟稳定性只有13 ps抖动,有四个输入时钟频率50 MHz,60 MHz,65 MHz和69.5 MHz。 测试输出时钟是否仍为双频。

我找不到现在有两个频率的原因。 我可以向你提出任何建议吗?

此致,
王建宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟稳定性不是按"Jitter"而是"PPM"进行扩展。 就你的问题,你能否详细说明一下“PCBA上的两个频率点”? 测试点是什么? 我似乎理解它是两个时钟边缘,而不是两个时钟频率,对吗? 如果是,请检查这两条边线的抖动规格。 主要是由于来自直流电源脉动的确定性抖动。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven
    很抱歉,我没有清楚地描述。 我的意思是输入时钟是69MHz,输出时钟是68MHz和70MHz,68M和70M的分布概率是50 % ,所以平均频率是69M,视频可以正常显示。
    直流电压调节器纹波< 2mV,这样的小纹波会影响时钟输出?

    此致,
    王建宏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎在没有提供后续响应的情况下错过了此主题。 如果您仍需要任何帮助,请告知我们。