部件号:TPS6.5986万
团队,我们仍在努力澄清 高/低区域的规模和位置。 似乎'ID,标头和配置数据'+'应用程序代码'部分的最大大小仍为64KB,而不是如FW Update App-Note中所示的图3-4所示的68KB。
我这样说是因为使用FLrr,我获得:
FLrr区域0 = 0x0000_2000</s>2000
FLrr区域1 = 0x0001_2000</s>2000
因此,每个区域之间的容量仅为64KB。 当固件升级步骤要求您运行FLem命令以从FLrr区域地址擦除X个4KB块时,这种情况尤其令人困惑。 在示例代码中,它擦除17个4-KB块(SO 68KB)。 如果我使用17个4-KB块从0x0000_2000开始2000开始执行FLem,我将擦除多达0x0001_3000,3000,这大概是超过区域1的起点。
为什么示例代码/TI文档说'ID, Header,& configuration data'+'application code'部分是68KB,但根据FLrr,它是64KB? 当我执行FLem命令时,我应该擦除16块还是17块?
根据其他响应,最新的配置工具似乎可以将高区域设置为低至0x0001_2000,2000, 但这是目前配置工具的限制(显然将应用程序代码限制为60kB,标题+应用程序代码保持在最大64KB范围内)... 还是FW更新文档不正确,并且区域标题+应用程序代码的大小限制确实为64KB?