This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:DS90CR288A的LVDS问题

Guru**** 2858300 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/662993/ds90cr288a-the-lvds-question-for-ds90cr288a

部件号:DS90CR288A
主题中讨论的其他部件: DS90CR482

大家好,

客户希望使用 DS90CR288A。  DS90CR288A数据表显示 接收器输入范围电压为0~2.4V

差动输入高阈值为-100mV~100mV。  对于0~2.4V输入电压,我的理解是  

 RxINx+引脚或 RxINx-引脚的通用电压范围。  0~2.4V输入电压可满足 TIA/EIA-644 LVDS标准。

问题1. 我的理解是否正确?

问题2. 客户表示有2.5VLVDS 标准, 3.3VLVDS 标准和 5VLVDS 标准。 我认为2.5V,3.3V或5V是

已指示VCC电压。 这是否正确? 您是否会解释 2.5VLVDS 标准, 3.3VLVDS 标准和 5VLVDS 标准?

问题3. 客户的输入通用电压为2.5V。 高于2.4V。  因此,DS90CR288A无法满足他的要求。

因此他需要验证我们是否有类似的设备 能够满足2.5V输入公共电压。

如果我的上述理解正确,则意味着我们没有能够满足客户输入公共电压的设备。

您会帮我验证这一点吗?

问题4: 但是 ,我注意到DS90CR482。 绝对最大额定值显示 e 接收器输入范围电压为-0.3V~3.6V。  

 DS90CR482能否满足客户要求 ,即输入通用电压为2.5V?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    你会为我的问题提供一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    我正在研究这个问题,今天将与您再次讨论。

    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1. 正确

    问题2. 正确。 这些是Vcc电压。  2.5 ,3.3 或5V电源没有单独的标准。  在所有情况下,LVDS接收器都需要支持0至2.4V共模和100 mV差分电压阈值。

    低共模的LVDS有多种变体,例如使用0.9V共模的子LVDS (通常,而不是LVDS中的1.2V)。

    问题3. LVDS驱动器应具有1.2V的典型共模电压。 为允许高达 1V Ω 的接地电压差,驱动器共模电压需要介于1V和1.4V之间。  这将确保接收器将看到0到2.4 V的公共模式。下图显示了这是如何工作的。

    问题4: 用于DS90CR288A的ABS最大LVDS接收器输入电压也从0.3 至Vcc+VV 0.3 (3.6V),与DS90CR482类似。  对于这两种设备,这都是ABS最大值,不是工作规范。  

    2.5V共模不符合规范。  他们需要减少这种情况。 请注意,这不是我们设备的限制;这是LVDS标准。 其他制造商的设备也遵循该标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    正如您前面所说的,四个LVDS具有不同的电压值,这是真的吗?
    数据表显示VCM为1.2V。 与上图相比,如何解释?
    希望您能回复,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    上图还显示了变送器处的VCM为1.2V,与数据表一样。 在接收器上可能存在地面移位,导致接收器上的VCM不同。

    此致,
    雅瑟