This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:DS90C385A:将阻尼电阻插入TxCLKOUT+/TxCLKOUT-

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667414/ds90c385a-ds90c385a-insertion-the-damping-resistor-to-txclkout-txclkout-

部件号:DS90C385A

您好,

我有一个关于DS90C385A的TxCLKOUT+/TxCLKOUT-引脚的问题。

我的客户希望将阻尼电阻插入到TxCLKOUT+/TxCLKOUT-引脚。 是否允许?

如果允许,建议使用什么值?

请告诉我。

此致,

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们将对此进行调查并回复给您。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    为什么他们需要在TxCLKOUT上添加阻尼电阻器? 他们试图实现什么目标? 您能否分享系统的结构图?

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们尚未收到您的回复。 此问题是否已解决? 请告诉我们。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Yaser-San:

    感谢您的合作。

    很抱歉回复延迟。 最后得到了客户的回复。

     >他们为什么需要在TxCLKOUT上添加阻尼电阻? 他们试图实现什么目标?

        作为此问题的背景, 客户怀疑LVDS信号可能是辐射噪音源。

        客户认为增加阻尼电阻可以降低LVDS信号的差分时钟波形的上升和下降幅度。

     >请分享系统的结构图吗?

     客户想做的。 我认为很难。

    感谢您的快速回复。

    此致,

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我花了很长时间从客户那里获取更多信息。 因此我将关闭并发布新线程。
    请访问 e2e.ti.com/.../67.6381万。

    此致,
    Michi