This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:引脚分配

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664477/tpd13s523-pin-assignmet

部件号:TPD13S523

您好,

 我有一个关于TPD13S523的问题。 是否需要根据引脚命名将D0分配到D3,或者我们是否可以交换D0到D3之间的连接?

请在下面找到HDMI端口的示意图。如果我们按照 TPD13S523引脚分配进行分配,则不会直立

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以交换4条高速通道上的连接,以满足您的连接器要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。数据表中缺少此信息,因此我有疑问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们收到了原型主板,发现 在主板上安装TPD13S523时,HDMI不工作。卸下此部件时,HDMI接口工作正常