This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:布局和原理图文件

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666172/tusb4041papevm-layout-and-schematic-files

部件号:TUSB4041PAPEVM

你好

是否可以获得此评估板的原理图和布局文件?

谢谢

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,您好!

    我刚刚向您发送了一个友谊请求。 请接受它,以便我可以通过私人消息发送请求的文件。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge

    刚刚添加您。

    您对如何将其中两个链路连接在一起以便我拥有7向集线器有何想法?

    我知道GRSTz在第二个集线器上需要更大的电容器,但我还需要注意其他什么?

    谢谢
    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,

    我刚刚通过私人邮件向您发送了这些文件。

    以菊花链方式连接两个集线器非常完美。 只要两个集线器同时通电,就无需增加GRSTz处的电容器。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirs:

    是否可以将tusb4041 EVM的DSN文件共享给我?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,

    您是否获得DSN文件?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!
    不! 您是否需要帮助? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry,

    我刚刚将文件发送到您的电子邮件地址。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jorge,
    非常感谢您的帮助!