This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:如何进入兼容模式

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661230/xio2001-how-to-enter-compliance-mode

部件号:XIO2001

大家好,

客户想要测试XIO2001 PCIe端口的SI。 但我们无法进入XIO2001的合规模式。 您能否查看如何进入合规模式?

非常感谢!  

此致,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bell:

    我们正在考虑您的请求,并将尽快为您提供我们的意见。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roberto:

    感谢您的回复。 您是否在此处获得了一些更新? 对客户来说很紧急,谢谢!

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    XIO2001支持PCIe合规性模式(根据PCIe规范,它实际上是必需的)。 进入此模式的方式在PCIe规范中描述(XIO2001没有什么特别之处)。

    此致,
    雅瑟