This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:内部下拉式电阻值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666190/ds90ub925q-q1-internal-pull-down-resister-value

部件号:DS90UB925Q-Q1

我有疑问。

这是一个关于"w / pull-ding"的问题,DS90UB925的数据表4至5p中对此进行了描述。

每个引脚的内部下拉电阻值是多少?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您询问了哪些具体意见? 通常,对于未使用的输入引脚,您可以让它们保持浮动状态。 I2C引脚应连接到分压器的外部上拉和下拉电阻器,并且不能保持打开状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    我有一个问题。

    针脚R [7:0],G [7:0],B [7:0]的下拉电阻值是多少?
    多少钱?


    原因是需要将设备连接到上述终端上进行上拉操作。

    此致,

    小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    UB925使用弱主动下拉,标称驱动强度为~500nA。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    在所附数据表的 μA中,输入电流表示为10 μ A。
    500 NA是否正确?

    此致,


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我询问了其他问题,因此请检查线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    10uA是包含工艺,电压和温度变化的最大限制。 标称值/典型值为500nA (在数据表中四舍五入到1uA)。

    此致,
    达沃尔