This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:如何退出超低功耗状态(ULP)?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666896/ds90ub940-q1-how-to-exit-the-ultra-low-power-state-ulps

部件号:DS90UB940-Q1

大家好

在第41页(共940页)的数据表中,有以下句子:

"通过 长度为TWAKEUP,后跟停止状态的Mark-1状态退出超低功耗状态"

如何生成Mark-1状态? 通过设置寄存器?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Augus,
    Twakeup是“传输器在停止状态之前驱动Mark-1状态以启动退出ULP的时间”,它由UB940根据“D-PHY规范”自动设置。 它由逻辑PHY协议控制。 此外,根据“D-PHY规格”,您可以看到唤醒的最小时间为1毫秒。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我通过设置寄存器0x6A使UB940进入ULP,它将在再次锁定至串行器时自动退出ULP? 对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过DPHY协议定义处理ULP,不能配置ULP模式。 所有操作都是通过链路设计自动完成的(芯片内部检测到),您无需对其进行配置。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,您好,我如何理解940数据表中的以下内容:
    DS90UB940-Q1支持MIPI定义的超低功耗状态(ULP)。 DS90UB940-Q1 D-PHY通道
    将通过处理器生成的0x6A [2]在软件待机模式下进入ULP模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着UB940可以根据寄存器设置输入ULP。此外,当处理器与UB940配对时,D-PHY是mipi规范。 1.2 兼容。

    此致,
    Steven