This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661753/ds80pci102-power-consumption

部件号:DS80PCI102
主题: DS80PCI402中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我的客户考虑使用DS80PCI102。

1.在数据表中,我们无法了解标准操作和低功耗模式下的功耗。 数据表第一页中提到的65mW/通道-是低功耗还是正常运行?

2.在功耗方面,如果我们只需要两条链路,使用两条DS80PCI102还是一条DS80PCI402更好?

3.如果我们有两个来自不同来源的独立链接,我们是否可以使用DS80PCI402?

此致,

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIR,

    1. 65mW/通道用于标准操作。  低功耗模式(设备不传输)要低得多。 总功率约为30mW。

    2.对于使用两个DS80PCI102设备的2个独立链路,首选。  由于所有通道都被利用,因此使用引脚控制时,它还会提供更低的功率。

    3.对于2个单独的链路,最好使用2个DS80PCI102。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Lee的快速回复。
    此致,
    NIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气