Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA9539, ALP
主题中讨论的其他部件: TCA9539, ALP
我的客户询问以下问题:
我们正在连接到Deserilzer开发板DS90UH98-Q1EVM的J13。 我们正在使用安装了TCA6424A和TCA9539的IO扩展器EVM。 但是我们在反序列器端的I2C总线上看不到任何活动。 它似乎在链路电缆处停止。 当我将示波器连接到解串器侧的I2C线路时,没有任何变化。
我很确定地址是正确的。 现在,我们使用序列化程序和反序列化程序的默认地址,它们显示在Launchpad上并通过总线盗版。
串行器地址: 0x0C (x18和x19)
DES ID (0x06): 0x2C (x58和X59)
常规配置(0x03): 设置为0xDA (打开直通)
在浏览Launchpad时,它会显示它已连接到反序列化器(并且它会自动填充DesID 0x06)。
我们正在尝试通过FPDLINK将I2C通信从反序列器发送到 具有PIC (lauchpad)连接到序列器的序列器。 这是否可行?
我的困惑可能是序列化器和反序列化器之间实际上没有物理I2C连接。 客户假设解串器在解码FPDLINK信号时将解析I2C命令,然后将其发送到I/O扩展器。 这是我不确定的地方,因为I2C命令似乎必须通过I2C链路发送,然后才能传递到扩展器。 可能是因为我不理解FPDLINK和信号中包含的内容。 客户可以这样做吗? 请告诉我客户执行此应用程序所需采取的步骤。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist