This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:Altium PCB Footprint

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666073/tpd2s300-altium-pcb-footprint

部件号:TPD2S300

在哪里可以获得  TPD2S300的Altium PCB足迹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    遗憾的是,TPD2s300没有Altium Footprint。  请参阅数据表以创建版式占用空间。

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 阿拉姆斯:

    非常感谢您的更新。  

    您是否可以请求将此部件添加到TI,如下面的线程?

    https://e2e.ti.com/support/interface/circuit-protection/f/389/p/66.6075万/2449455#2449455</s>244.9455万 244.9455万

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    我继续工作,并向建模团队提交了一份请求,要求为TPD2s300创建一个.BXL文件。 这可能需要大约一周时间。 请随时查看此处以了解.BXL文件何时可用: https://webench.ti.com/cad/cad.cgi。  

    如果这回答了您的问题,请选择  "这解决了我的问题"  

    https://webench.ti.com/cad/cad.cgi。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    由于我们已关闭此线程,请您选择  此已解决我的问题   

    这将帮助我们了解如何更好地支持e2e客户!  非常感谢您的提问,并为您的设计选择TI部件:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aramis P. Alvarez:

    谢谢你。 自您提交部件以来已近2周,我刚刚检查过,似乎该部件还不在-在以下任何地方,请您检查一下?

    感谢您参加高级会议

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel,您好!

    我在上周三(3月7日)向创建这些文件的团队发送了电子邮件。 我今天上午又发送了一封电子邮件,仍在等待他们的回复。 我希望能尽快得到回复。 我将在星期四再次向您发送此咨询的状态信息。 我很抱歉,这还没有创建。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Aramis P. Alvarez:

    感谢你们的帮助-我明白了!!!!

    此致

    Shmuel