This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:Altium PCB Footprint

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666072/tusb320lai-altium-pcb-footprint

部件号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他部件: TUSB320

在哪里可以获得  TUSB320LAI的Altium PCB足迹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel,您好!

    请访问设备的质量和包装部分 ,网址为www.ti.com/.../pinout-quality,您可以在此下载此设备的CAD文件,按照提及的步骤生成不同的封装(Cadence,Altium)。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis Omar Moran:

    我刚刚检查了设备的“质量和包装”部分,但BXL还没有?

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shumel

    请参阅屏幕截图。 您可以下载TUSB320 BXL文件,TUSB320和TUSB320LAI的引脚输出相同

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我明白了!