This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:CAN总线收发器问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/666646/sn65hvd232-can-bus-transceivers-issue

部件号:SN65HVD232
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8069万

尊敬的TI:

目前,我们使用TMS320F2.8069万进行如下连接。

问题现象(测量CPU级波形时波形良好/端接电阻120欧姆电阻设置)
1,通信是在1:1建立的。
2.选择1:4时,四个电机中的一个不旋转。 并非所有板都旋转。
3,1时4分,有,有时没有。

->如果CAN波形看起来正常,但没有通信,则是什么问题?
->我检查了波形是否良好,但我没有任何峰值或噪音。 您如何确定硬件是正常的,因为它似乎具有误导性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Han,

    感谢您使用E2E。 我试图了解您的问题,但我没有了解您的应用程序的总体情况。
    您所说的是在您的应用程序中:
    -将1个收发器与1个电机配合使用时,一切正常。
    -使用1个收发器驱动4个电机时,它们都不工作,或者只有一个不工作?

    如果您能在尝试通信时显示收发器的波形,特别是显示CANH,CANL,R,D的信号,我会非常感激。收发器工作正常,但通信不正常,这对我来说是非常具有欺骗性的。 所以我需要对发生的事情进行更多的调查。

    您是否尝试用不同的收发器更换收发器?

    请告诉我您是否可以提供更多信息,如波形以及您如何实施系统,以便我对此有更好的想法。

    谢谢,顺祝商祺!
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Han,

    我只是想看看这个。 您是否能够解决您的问题? 如果没有,您是否能够了解Adrian的任何建议? 如果我们可以提供任何其他帮助,请告知我们。

    最大