This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TBT/USB模式的PD响应时间是否可调?

Guru**** 2616135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664044/tps65983-is-pd-response-time-of-tbt-usb-mode-adjustable

部件号:TPS6.5983万

尊敬的TI成员:

我们在本机PCIe模式平台上遇到计时问题,根本原因是TBT/USB模式的PD响应时间。 在调查期间,我们发现如果响应时间超过200毫秒,DUT无法在该平台上运行。 TI是否可以在TI配置工具中添加此响应时间参数以进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    在TPS6.5983万中,TBT/USB模式的响应时间不可调整。 您采用的是哪种英特尔参考设计? TPS6.5983万只能与英特尔参考设计一起使用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我们确实使用英特尔参考设计,它在AR SP设备文档中遵循AR SP NGFF REV2P5_FINAL。
    您能帮您提供一些建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    您能否确认您使用的是最新版本的软件工具?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    虽然目前还不是最新版本,但我们在开发时使用v 3.10 (TI FW 445)。 但是我安装了v 3.13 (最新版本)并检查了设置,最新的SW工具中没有任何时间参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    我们没有听到任何其他采用英特尔参考设计的产品出现计时问题。 您是否在配置工具中为您所遵循的设计使用了正确的模板?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    此问题发生在操作系统,BIOS和硬件需要支持此功能的本机PCIe主机中。 如果没有本机PCIe模式,一切正常。

    我们将TPS6.5983万_fw4_Intel_BPD_EXT_v3_10.TPL用于TI模板,仅修改了ID和布告栏信息。 我们认为,我们都遵循了TI提供的英特尔参考设计和模板配置。

    还有一个问题,以下参数是否会影响TBT/USB模式的PD响应时间? (或备用模式超时)
    a. USB支持传输接收器功能页面
    b.在UFP发现身份响应页面中可用作USB设备的数据
    c.在UFP发现身份响应页面中可用作USB主机的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    任何配置都不应影响TBT/USB模式的PD响应时间。 最新的配置工具应该是3.13 ,它包含最新版本的固件。 我注意到您正在使用上一篇文章中的3.10。 请从安全网站下载最新的配置工具,以使用您的主板上的最新固件。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的意见和建议,无论是硬件还是TI设置都不会影响响应时间。

    您能帮我确认这些描述是否正确吗?
    1.只要我们遵循英特尔参考设计(AR SP NGFF REV2P5_FINAL),TBT/USB模式的PD响应时间就应该是规范可能已定义的正确时间。
    2.只要我们使用任何TI模板中的默认PD设置,任何配置都不应影响TBT/USB模式的PD响应时间,即使是GUI配置工具中没有的其他设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    以上两项陈述都是正确的。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们注意到,最新的TI固件是用于TPS6.5983万B的6.31 v,而4.45 是用于TPS6.5983万的最新TI固件。
    我们的器件使用TPS6.5983万,FW是4.45 v,因此我们已经是最新的。
    您的意思是我们需要将FW升级到6.31 v吗?
    此外,983能否仅为983B使用6.31 v.FW? 是否有副作用?

    983B是否有参数或寄存器可以调整TBT/USB模式的响应时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    83仅适用于83 FW。 如果PCB上有TPS6.5983万,则必须使用TPS6.5983万的MySecure站点上提供的最新4.xx固件。
    983B也没有用于更改TBT/USB模式响应时间的寄存器。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    对于此问题,我们发现了TI芯片上的特殊行为。 只有具有TPS6.5982万和TPS6.5988万的主机具有此响应时间问题,但TPS6.5983万没有。 这意味着:

    主机+设备 结果
    982. +983 失败
    988 +983 失败
    983. +983 通过

    如果983B与983相似,则983B的结果应相同。

    根据结果,TI芯片在每个型号之间是否存在兼容性问题? 此外,新的晶片(983及983B)能否改善任何反应时间或模式改变设计?

    由于我们必须澄清TI上的许多问题,我非常感谢您的回答和快速提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    您能否确认您在983上使用的固件版本? 您使用的是mysecuresite中的固件版本4.45 吗?
    此外,您能否提供有关您所看到的故障的更多详细信息? 什么是失败的?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我们的设备确实使用了带有4.45 FW的983芯片和通过mysecuresite下载的配置工具/FW。 此外,我们遵循了英特尔参考设计,并使用了默认的TI PD模板设置。

    我们在本机PCIe模式平台上遇到计时问题。 当TBT/USB模式的PD响应时间超过200毫秒时,设备管理器会向Thunderbolt设备显示黄色感叹号。 这意味着由于 TBT模式的延迟PD响应时间,本机PCIe模式平台无法正确仿真PCI配置。 我们还观察到,带有982和988的平台有这个问题,但983没有。

    因此,我们想知道TI TPS65xxx芯片上是否存在任何兼容性问题,或者983芯片是否优化 了响应时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    您能告诉我您在版块上使用的是哪个模板吗? 我认为您应该使用Apex Creek模板。
    请确认。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的意思是Thunderbolt NVM,它是Ash Creek BPD 1端口,因为我们的设备是总线供电的。
    如果您指的是TI配置工具,则它是用于外部电源的TPS6.5983万_fw4_intel_BPD_EXT_v3_10.TPL。

    我们遵循了英特尔参考设计,并使用了模板的默认PD设置,USB广告牌和ID信息除外。
    同样,我们想知道TI TPS65xxx芯片上是否存在任何兼容性问题,抑或983芯片是否优化了响应时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    TPS6598x芯片和983不存在兼容性问题。 它们都经过了测试。 983和983B以相同方式处理PD和TBT响应时间。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我对TI配置工具设置有疑问。

    1. 982和988是否完全支持备用模式?

    2.在Thunderbolt设备上,正常 模式是否意味 着USB,备用模式是否意味着Thunderbolt使用983/983B芯片上的默认PD设置?

    3.如果问题2正确,我应该在以下图片中选择哪种产品类型:“备用模式适配器”或“外围设备”?

    4.对于一个端口Thunderbolt总线供电的设备,我是否可以同时打开"Data Capable as USB Device"(数据可用作USB设备)和"Data Capable as USB Host"(数据可用作USB主机)?

      或者,我只能打开"Data Capable as USB Device"(作为USB设备的数据),因为如果 同时打开两个设备,主机可能会混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Axel,

    1.是的,正确。
    2.是的,正确。
    3.您需要选择外设,因为您遵循BPD参考设计。
    4.您可以同时启用“数据可用作USB设备”和“数据可用作USB主机”,而不会出现任何问题。

    谢谢!
    Eric