This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553-Q1:关于TPS2553-Q1的内部等效电路

Guru**** 2615625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667427/tps2553-q1-about-internal-equivalent-circuit-of-tps2553-q1

部件号:TPS2553-Q1

客户正在考虑使用TPS2553-Q1。
收到客户的以下请求。


请提供TPS2553-Q1所有引脚的内部等效电路。

*
需要内部等效电路的原因如下。

1)检查是否存在卡箍
2)检查偏置电流

您能否向我提供此信息?

-Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Harukawa,

    数据表中的功能方框图是否满足客户的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我了解图8.2 显示了TPS2553-Q1的内部电路配置。
    但是,客户想要确认的是每个引脚(例如输入)是否存在夹钳电路(ESD二极管)。


    例如,是否可以呈现如下所示的内部等效电路?

    -Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa,

    每个引脚上都有一个钳子电路,它是ESD二极管。 但电路与您所连接的电路不一样,很抱歉,我无法提供任何等效电路,因为它有点机密。

    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    客户表示内部等效电路保密。
    客户想要再次确认以下内容。


    问题1.
    我了解TPS2553-Q1的EN终端,如下所示。

    '当电压未施加到输入和输出端子时,可以向EN端子施加电源电压。'
    这种理解是否正确?


    问题2.
    每个引脚都包含一个ESD夹钳电路(接地之间)。

    ・接地电势= 0伏
    ・除EN端子外,VIN/Vout /故障端子为1V或更低

    在这种情况下,异常电流是否从EN端子流向IC中的每个电路?


    问题3.
    由于二极管电路或类似电路,EN端子到Vin / Vout端子是否可能有漏电流?

    我们期待您的回复。
    -Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa,

    问题1:正确。 只要EN电压不超过推荐的工作范围,您就可以在施加Vin之前应用EN。

    对于第2季度和第3季度,我需要与设计师讨论或在工作台上对其进行测试。 下周我会给你答复。

    此外,我很好奇,为什么客户如此关注EN PIN上的电流? 如果只是首先应用EN,然后应用Vin的应用程序,我可以保证这种情况没有问题。 因为我们在零件上市之前已经验证了这种启动案例。

    谢谢。

    此致,
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harukawa,

    很抱歉我的回复太晚了,不知道您为什么没有回复我的问题。 下面是我在第2季度,第3季度的更新。
    问题2:每个引脚在GND之间都包含一个ESD二极管是正确的。 二极管可通过DMM测量,约0.54V-0.55V。 我测量电流时仅应用EN,似乎没有异常电流。 如果有电流,它应该非常小,就像几个uA一样。 如果您想了解详细的电流,我可以向设计师咨询。
    问题3:我进行了测试,没有从EN到Vin的二极管,当我应用EN和短Vin / Vout时,没有来自EN的电流。

    正如我之前所说的,在Vin之前应用EN的应用程序是有保证的,我们在RTM之前已经对其进行了验证。

    谢谢你。
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    >除此之外,我很好奇为什么客户如此关心EN PIN上的电流?

    我问过客户,但没有回答。
    很抱歉无法提供信息。

    >问题2:
    >正确的是,每个引脚在GND之间都包含一个ESD二极管。
    >二极管可通过DMM测量,约0.54V-0.55V。
    > I测量电流时仅应用EN,似乎无异常电流。
    >如果有电流,它应该非常小,就像几个uA。
    >如果您想知道详细的电流,我可以向设计师咨询。
    >问题3:
    >我进行了测试,没有从EN到Vin的二极管,当我应用EN和短Vin / Vout时,没有来自EN的电流。
    >正如我之前所说,在Vin之前应用EN的应用程序是有保证的,我们在RTM之前就已经对其进行了验证。

    我认为客户会相信这一答案。
    感谢您的支持。

    -Harukawa