This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:温度范围扩展到-40°C

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/663126/sn75lvcp601-extended-temperature-range-down-to--40degc

部件号:SN75LVCP601
主题中讨论的其他部件:DS64BR111

尊敬的团队:

我需要重新设计的指导。

应用要求已更改,环境温度曲线显示Ta最小值=-40°C

问题:

- SN75LVCP601RTJR在零下40度的温度下是否可以使用?

电气特性有哪些变化?

我们能否提供-40°C时的操作数据?

我知道其他支持扩展温度范围的转接器,但对于此应用,不建议更换零件。

谢谢

Kathrina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathrina,您好!

    此设备的设计和特征参数为最低温度0C。  对于完整的工业温度范围部件,我推荐DS64BR111。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    非常感谢您的回复。
    遗憾的是,不能使用其他零件。 您能告诉我0°以下哪些工作正常,哪些不工作吗? 它是否仍然正常工作,但超出规格,或者我们是否可以提供任何指导,这会产生什么影响?

    谢谢
    Kathrina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kathrina,

    我看不到任何重大问题,因为温度降至0C以下。  我无法验证所有设备上的性能是否相同-在0C以下工作不符合数据表规范。

    此致,