This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:启用条形引脚(引脚9)的下拉电阻值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667439/sn65lvds049-pull-down-resistor-value-for-enable-bar-pin-pin-9

部件号:SN65LVDS049

您好,

我们在应用中使用SN65LVDS049。 但我们与启用杆(引脚9)引脚的下拉值混淆。 有人能帮我解决这个问题吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请您进一步解释一下吗? EN (针脚16)是否为高电平,但您询问要在/EN (针脚9)上放置什么下拉以启用设备? 您能否分享您的示意图的这一部分? 谢谢。

    此致,
    雅瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YEA启用引脚(引脚16)拉高。我们要将引脚9引脚拉至地电位。 您能否告诉我引脚9的下拉值是多少?

    此致,

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉回复太晚。 如果EN (引脚16)被拉高,您可以让/EN (引脚9)保持浮动状态。 如果要将其拉低,可以直接连接到GND。

    此致,
    雅瑟