This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS1:SN65LVDS1DBVT故障

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667351/sn65lvds1-sn65lvds1dbvt-failure

部件号:SN65LVDS1

尊敬的:

我们的CTM将SN65LVDS1DBVT和SN65LVDT2DBVR配对使用。  正常情况下,当没有输入时,D输入为高状态。 但有时,我们会发现 开机后D处会出现低状态,然后无法正常工作。

您能提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sundy,

    如果D上没有输入,则D上的预期行为应为低状态,因为SN65LVDS1的输入级具有内部下拉至地电位。 如果驱动器上没有输入,则驱动器会向驱动器电路的其余部分提供低电平信号,从而在驱动器输出引脚处产生低电平信号。

    客户连接到输入的内容是什么?

    此致,

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundy,

    此问题是否已解决?

    此致,
    雅瑟