This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:支持2.0 和1.4 ?

Guru**** 2750265 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP403, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667346/tfp403-support-hdmi2-0-and-hdmi1-4

部件号:TFP403
主题中讨论的其他部件: TFP401

您好,支持者

TFP403数据表显示它可以支持DVI 1.0。 客户需要支持HDMI 2.0 和HDMI 1.4。 请帮助您确认TFP403是否支持? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    TFP401可接收HDMI类型的数字视频信号。 HDMI和DVI信号相同。 请注意,HDMI 1.3 支持大于165MHz的像素时钟,以实现超高分辨率,而TFP403支持小于165MHz。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joel

    客户情景是分辨率1920x1080p@1080@60,像素时钟148M。 适用于此HDMI 1.4 和HDMI 2.0。 TFP403是否支持? 如果否,您建议在这种情况下使用哪种设备? 非常感谢!

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    是的,TFP403支持148MHz像素时钟。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joel

    感谢您的确认!

    那么,对于客户情景TPF401和TFP403,哪种设备更适合?

    分辨率1920x1080p@1080@60,像素时钟148M,HDMI 1.4 和HDMI 2.0。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,
    可以使用TFP403。
    此致